结果:找到"高速线缆 直连线缆",相关内容1000条
- 高速线缆现在发展到什么情况了?
- 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 40G数据中心低成本互连方案—QSFP+DAC高速线缆
- 40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆的传输距离则要更长一些。易天光通信(ETU-LINK)根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线缆还可以分为以下2种:1、40GQSFP+转QSFP+高速线缆这种高速线缆两端预端接的都是QSFP+接头,适合用来连接两个40G网络设备,其中无源的传输距离一般小于5m,有源的传输距离则更长。2、40GQSFP+转4*SFP+高速线缆这种高速线缆一端接的是QSFP+接头,另一端则接4个10GSFP+接头,用来连接40G设备和10...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G DAC高速线缆 QSFP+铜缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 17:26:00
- 华三(H3C)高速电缆型号大全
- 高速电缆(DirectAttachCable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。DAC采用的接头和光模块的接口一样,但相对光模块,DAC的连接器模块没有昂贵的光学激光器和其他电子元件,从而在短距离应用中大大地节约了成本和功耗。下面易天(ETU-LINK)为大家整理了华三(H3C)高速电缆型号大全~华三(H3C)高速电缆型号类型主要有:QSFP28电缆、QSFP28toSFP28电缆、QSFP+电缆、QSFP+toSFP+电缆、SFP28电缆、SFP+电缆、CX4电缆、千兆SFP电缆,以下是型号详细信息。以高速线缆DAC替代光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速电缆 DAC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-07 15:30:00
- 25G线缆有哪些分类?区别是什么?
- 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25GSFP28高速线缆和25GSFP28有源光缆,它们都可以实现25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。何谓25G有源光缆?25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-11-28 17:23:00
- 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
- 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G高速线缆 25G有源光缆 AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
- 40GQSFP+高速线缆知识分享,数据中心低成本布线方案
- 与光模块相比,直连线缆最大的优点是节省成本。随着40G网络越来越热门,40GQSFP+直连线缆也逐渐受到了人们的关注。从线缆种类来看,QSFP+直连线缆可以分为QSFP+高速线缆和QSFP+有源光缆,其中,QSFP+高速线缆还可以细分为QSFP+无源高速线缆和QSFP+有源高速线缆。今天我们主要介绍一下QSFP+高速线缆。作为一种40G万兆光模块的低成本替代方案,QSFP+高速线缆已在万兆网卡、万兆交换机、服务器、超级计算机、云计算、云存储网络等短距高速互联中得到广泛应用。高速线缆一般由一条铜芯电缆和两只光模块相连组成。由于其采用了光模块和光缆的无缝连接形式,确保了光口不外露,减少了灰尘和其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 直连线缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-10 15:07:00
- 100GAOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
- 我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100GAOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆和100G高速线缆的区别有哪些。何为100GAOC有源光缆?100GAOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 有源光缆 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 15:07:00
- 高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
- 在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC.有源光缆AOC可以说是针对大数据时代,高密度、高带宽应用而产生的新型传输介质,相较于传统线缆,有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。但是,为什么在这样的优势之下,高速线缆还是可以在市场上发展呢?首先,我们来了解一下高速线缆。高速线缆(DirectAttachCable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 16:33:00
- 什么高速线缆DAC?有了有源光缆AOC为何还选择DAC?
- 有源光缆大家听多了,,不知道大家知不知道高速线缆DAC?在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更是占领了极大份额。什么是高速线缆DAC?高速线缆(DirectAttachCable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。高速线缆DAC的结构是什么?简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。详细来说,高速线缆DAC是以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆DAC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-26 14:15:00
返回